This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:HALCoGen 邮箱问题

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188636/tms570ls0714-halcogen-mailbox-issue

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在使用 TMS570LS0714PZ 微控制器、无法访问 HALCoGen 中的所有64个邮箱。 它声称 CAN1中只有32个邮箱、CAN2中只有16个邮箱。 CAN3未显示。 但是、根据产品数据表、我的 MCU 具有 CAN1、CAN2和 CAN3、每个 CAN 都有64个邮箱。 通过直接写入 MCU 的控制寄存器、这被证明是正确的。 是否有办法在 HALCoGen 中解决此问题?  

我已经研究过这个具有类似问题的论坛
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/543081/halcogen-not-generating-code-for-can4-mailboxes-32

但是、我的 MCU 没有 CAN4v000.xml 文件、因此 HALCoGen 似乎使用了一些我找不到的默认代码生成配置。 是否有可能解决此问题的方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    我正在处理您的问题、我将很快提供更新。

    --

    谢谢、此致、

    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Viraj:

    它是 HALCoGen UI 错误、数据表信息正确、即每个 DCAN 有64个邮箱。

    请查看这个旧主题

    (+) TMS570LS0714:更多 DCAN 消息框?? -基于 Arm 的微控制器论坛-基于 Arm 的微控制器- TI E2E 支持论坛

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈哈、不仅仅是 UI 问题。 我必须重写自动编码模板以符合 MCU 的规格、包括 xml 文件和模板 C 文件。 也可以在此时将此系统设为开放源代码:P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="550160" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1188636/tms570ls0714-halcogen-mailbox-issue/4480944 #4480944"]我必须重写自动编码模板以符合我的 MCU[/引用]的规范

    没错。 我将记录此错误、我们将在下一个 HALCoGen 版本中处理此错误。