This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCZAD:找不到器件时该怎么办

Guru**** 2927840 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSEMU110-U, TM4C129ENCZAD, TM4C1294NCPDT, AWR1843, AWR1843BOOST, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found

器件型号:TM4C129ENCZAD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTMDSEMU110-UTM4C1294NCPDTAWR1843AWR1843BOOSTMSP432E401Y

未通过键入以下命令找到设备。
如果您在 bootloader.bin 和 UniFlash 之后将 TM4C129x 直接与 USB 连接,则它将采用的形式。


我应该怎么做?

命令
xdsdfu.exe -e

编写的文章
正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


找到0个器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下文档的疑难解答部分:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ALFqIj4dX6S.TZRERoSphA__xdsdebugprobes__FUz-xrs__LATEST

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found "]如果在 bootloader.bin 之后使用 UniFlash 将 TM4C129x 直接连接到 USB,[/quot]

    在刷写引导加载程序之前、XDS110探针工作正常吗?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、是的。

    TM4C129x 本身插入 USB 时检测到器件。

    然而,它被称为 Sterallis…… 固件升级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是独立 XDS110探头还是集成在电路板上的板载探头? 如果是板载板、具体哪一个板? 是定制板还是标准 EVM 还是 LanchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我有独立形式的 XDS110。

    它是 TMDSEMU110-U

    最后、我想通过 USB 将 TM4C129x 连接到我的 PC、并通过 UART 将其他 IC 连接到我的 PC。
    因此、我想完成端口打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4466280 #4466280"]

    是的、我有独立形式的 XDS110。

    它是 TMDSEMU110-U

    [/报价]

    感谢您的澄清。

    您尝试使用  TMDSEMU110-U 进行调试的确切目标板是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您有一个相关主题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185739/tm4c129enczad-why-strallis-device-firmware-upgrade-is-missing

    让我们在这里继续讨论。

    我有点困惑。 您能否准确提供您的环境以及您正在尝试做什么? 根据我掌握的信息、我怀疑:

    您正在使用独立 的 TMDSEMU110-U 尝试刷写新的 TM4C129ENCZAD 芯片。 是这样吗? 如果是、您是否正在尝试创建自己的定制 XDS110探针? 如果是、该定制 XDS110是否集成到目标板上? 请注意、XDS110通常使用 TM4C1294NCPDT、您是否尝试用 TM4C129ENCZAD 代替它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意 、TM4C1294NCPDT 和 TM4C129ENCZAD 引脚不兼容。 例如、XDS110页菜单中"刷写引导加载程序"部分的步骤2如下:

    2. 将 XDS110 TM4C1294NCPDT 器件的 JTAG TDO 引脚(128引脚封装器件的引脚97)接地。

     TM4C1294NCPDT 128引脚封装的引脚97 对应于 PC3。 这将是 TM4C129ENCZAD  封装的焊球 C14。

    假设您正在创建自己的定制 XDS110探针、您能否提供相关原理图以便工程人员查看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我想在这里向大家提出一个问题。

    首先、我希望 TM4C129ENCZAD 具有 XDS110仿真器的功能。

    我之所以想使用它、是因为我想将程序写入 AWR1843、传输数据并将其用作调试器。
    (我希望具有与 AWR1843Boost 相同的功能。)

    我想我需要 TMDSEMU110-U 来实现该仿真器。
    我在下面的原理图中完成了布线。

    我想知道将 XDS110Emulator 实际整合到 TM4C129ENCZAD 需要什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我再次担心、因此我检查了 xds110仿真器的实现。

    我尝试了以下步骤。

    1.我连接了 TM4C129ENCZAD 和 USB。

    2.我打开了命令提示符并移动到以下层次结构。

    CD C:\ti\ccs1120\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110

    接下来、我浏览了连接设备。
    C:\ti\ccs1120\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe PID:0x00ff
    器件名称:Tiva 器件固件更新
    制造商:德州仪器公司
    序列号:00000000
    模式:DFU

    找到1个器件。

    4、接下来、我加载了 firmware.bin。

    C:\ti\ccs1120\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.20.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 firmware_3.0.0.20.bin 下载到设备...

    5、器件检测是否再次。

    C:\ti\ccs1120\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe PID:0x00ff
    器件名称:Tiva 器件固件更新
    制造商:德州仪器公司
    序列号:00000000
    模式:DFU

    找到1个器件。

    上述过程未切换到 xds110模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否将 JTAG 探头连接到  TM4C129ENCZAD? 如果是、您能否尝试使用 TMDSEMU110-U 将 CCS 连接到 TM4C129ENCZAD、然后 通过 CCS 加载 boot_loader.AXF 文件?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4469568 #4469568]您能否尝试使用 TMDSEMU110-U 将 CCS 连接到 TM4C129ENCZAD、然后 通过 CCS 加载 boot_loader.AXF 文件?   [/报价]

    这一步骤似乎帮助了其他类似问题的人:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614497/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-stuck-in-dfu-mode

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/614778/ccs-tm4c1294ncpdt-xdsdfu-exe---stuck-in-dfu-mode

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为仅仅从设计方面考虑是一件困难的事情。

    但是、DEBUGProbe (TMDSEMU110-U)已停止开启、因此我无法立即尝试。
    (调试探针当前缺货。)

    顺便说一下、我还想知道您发布的文件位于何处。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4469907 #4469907"]顺便说一下,我还想知道您发布的文件位于何处。

    如果是指 boot_loader.AXF、它与 xdsdfu 实用程序位于同一目录中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 先生

    感谢您的指导。

    检查后发现了它。
    顺便说一下、我是否需要使用具有 XDS110仿真器的探针来编写从 CCS 发布到 TM4C129ENCZAD 的文件?
    (以 TMDSEMU110-U 为例)

    如果可能、我想直接连接 TM4C129ENCZAD 和 USB 并写入.AXF 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AXF 文件基本上是包含调试信息的*。bin 文件。 因此、它仅在通过 JTAG 使用 CCS 的"Program load"选项加载时使用。

    对于纯 USB 接口、您需要使用命令行中的"xdsdfu -b boot_loader.bin -r"。 但我认为这在过去对你不起作用。 可以再试一次吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    您说:
    对于纯 USB 接口、您需要使用命令行中的"xdsdfu -b boot_loader.bin -r"。 但我认为这在过去对你不起作用。 可以再试一次吗?

    我再次检查了。

    下面是命令过程。 (为了方便 CCS、已对固件进行了升级。)

    -------------------------- --------------------------------------
    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe PID:0x00ff
    器件名称:Tiva 器件固件更新
    制造商:德州仪器公司
    序列号:00000000
    模式:DFU

    找到1个器件。

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -m

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    器件已处于 DFU 模式。 无需开关。

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -b bootloader.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    更换引导加载程序可能会导致 XDS110不可用。
    是否要继续(是/否)?是
    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 bootloader.bin 下载到设备...
    无法打开文件 bootloader.bin。

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.22.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 firmware_3.0.0.22.bin 下载到设备...

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe PID:0x00ff
    器件名称:Tiva 器件固件更新
    制造商:德州仪器公司
    序列号:00000000
    模式:DFU

    找到1个器件。
    -------------------------- --------------------------------------------

    下载本身似乎已完成、但器件名称本身不是 XDS110。

    正如您说过的、使用 USB 可能会很困难。

    从这里、我想问一下我对什么感兴趣。

    问题1.关于 bootloader.bin 和固件的角色
    是否正确地认识到 bootloader.bin 和固件分别具有以下角色?

    bootloader.bin:启动 TM4C 的内部引导加载程序。
    firmware.bin:使 XDS110识别为 USB 设备。

    Q2.TMDSEMU110-U 不工作、但是否可以使用调试探针以外的 TM4C 系列评估板通过 CCS 向 TM4C129ENCZAD 板上写入程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉再次询问您、但我想问您一个问题、因为与其他 IC 的通信可能会有问题。

    我在定制板上连接了 AWR1843和 TM4C1294NCPDT。

    当电源为输入时、AWR1843和 TM4C 被设计为通电。

    AWR1843和 TM4C 大致分为两种连接通信电路接线的状态。

    一个是 UART 端口、另一个是 JTAG 端口。
    μ・UART
    AWR1843的引脚编号 N5和 N4分别连接到 TM4C129ENCZAD 的 V3和 W3。

    μ・JTAG
    AWR1843的引脚编号 P10和 R1以及 N13和 N10分别连接到 T6、W4、V4和 U5。

    TM4C 的 UART 或 JTAG 端口输入电压是否可能会使运行变得奇怪?

    (P.s.)
    关于这次设计的电路图、第一个是 AWR1843的接线、第二个是 TM4C 的接线。
    附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4471526 #4471526"]

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -b bootloader.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    更换引导加载程序可能会导致 XDS110不可用。
    是否要继续(是/否)?是
    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 bootloader.bin 下载到设备...
    无法打开文件 bootloader.bin。

    [/报价]

    由于实用程序无法找到二进制文件、因此此处出现错误。 请注意、二进制文件的名称是"boot_loader.bin"、而不是"bootloader.bin"。 因此、实用程序无法找到该文件的原因。 是否可以使用正确的文件名重试?

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4471526 #4471526"]

    问题1.关于 bootloader.bin 和固件的角色
    是否正确地认识到 bootloader.bin 和固件分别具有以下角色?

    bootloader.bin:启动 TM4C 的内部引导加载程序。
    firmware.bin:使 XDS110识别为 USB 设备。

    [/报价]

    实际上、我认为 boot_loader.bin 文件也负责设置 USB 连接。 firmware.bin 是 JTAG 通信的实际代码

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4471526 #4471526"] Q2.TMDSEMU110-U 不工作、但是否可以通过 CCS 使用调试探针以外的 TM4C 系列评估板向 TM4C129ENCZAD 写入程序?

    CCS 通常仅支持 JTAG 调试。 您将需要一个 JTAG 调试器、如 TMDSEMU110-U 或类似器件。 您还需要板上连接到 TM4C129ENCZAD 的 JTAG 接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4471616 #4471616]关于 这次设计的电路图、第一个是 AWR1843的接线、第二个是 TM4C 的接线。
    附于下文。[/引述]

    这是我的专长。 我首先需要咨询专家。

    但斯克

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    我想谈谈以下三个方面。
    (1)如果在输入命令中修复拼写错误、会发生什么情况?
    (2)文件的作用
    (3) TM4C 系列能否替代调试器而非调试探针?

    (1)尽快从 boot_loader 中再次输入命令、下载 firmware.bin 并记下检测流程。 (TM4C 通过 USB 连接。)
    因此、未下载 XDS110器件。

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe PID:0x00ff
    器件名称:Tiva 器件固件更新
    制造商:德州仪器公司
    序列号:00000000
    模式:DFU

    找到1个器件。

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -b boot_loader.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    更换引导加载程序可能会导致 XDS110不可用。
    是否要继续(是/否)?是
    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 boot_loader.bin 下载到设备...

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -f firmware_3.0.0.22.bin -r

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...

    正在将 firmware_3.0.0.22.bin 下载到设备...

    C:\ti\ccs1210\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds110>xdsdfu.exe -e

    USB 设备固件升级实用程序
    版权所有(c) 2008-2019德州仪器(TI)公司。

    正在扫描支持的 XDS110器件的 USB 总线...


    <<<设备0 >>

    VID:0x1cbe PID:0x00ff
    器件名称:Tiva 器件固件更新
    制造商:德州仪器公司
    序列号:00000000
    模式:DFU

    找到1个器件。

    从上述结果来看、似乎有必要通过 JTAG 连接器将 boot_loader.AXF 从 CCS 加载到 Virgin (Tiva 器件固件更新) TM4C129ENCZAD (通过 JTAG 连接器)。

    (2)关于 boot_loader.bin 和 firmware.bin
    我理解您的观点。
    首先、TM4C129ENCZAD 是否支持 XDS110Device?

    (3)我知道评估板等的 JTAG 连接器不能用于调试探针。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。
    我非常感谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4473178 #4473178"](1)如果在输入命令中修复拼写错误会发生什么情况?

    我不确定我是否理解这个问题。 首次使用命令时出现 aspelling 错误,这会导致命令失败,因为实用程序无法找到该文件。 因此跳过了该步骤(刷写引导程序)。 如果在修复溢出错误后再次运行该命令、则该命令应允许实用程序查找并刷写二进制文件。

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4473178 #4473178"]从上述结果中,似乎需要通过 JTAG 连接器将 boot_loader.AXF 从 CCS 加载到 Virgin (Tiva 器件固件更新) TM4C129ENCZAD (通过 JTAG 连接器)。

    您正在执行的操作对于您正在执行的步骤看起来是正确的。 在某些情况下、尽管复位器件、XDS110从不退出 DFU 模式

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4473178 #4473178"]从上述结果中,似乎需要通过 JTAG 连接器将 boot_loader.AXF 从 CCS 加载到 Virgin (Tiva 器件固件更新) TM4C129ENCZAD (通过 JTAG 连接器)。

    情况可能是这样。 我需要通过工程部门确认这一点

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4473178 #4473178"](2)关于 boot_loader.bin 和 firmware.bin
    我理解您的观点。
    首先、TM4C129ENCZAD 是否支持 XDS110Device?[/quot]

    我还需要通过工程部门确认这一点

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4473178 #4473178"](3)我了解到评估板等的 JTAG 连接器不能用于调试探针。

    这可能取决于电路板。 基本上、板载 JTAG 需要支持一种断开到板上器件的 JTAG 信号并将其重定向至将其连接到另一个板的方法。  

    示例: https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/558831/using-cc2650-launchpad-to-debug-an-external-device

    我个人没有任何建议。 我需要工程帮助才能进一步调试。 我会在收到任何更新后立即通知您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4473178 #4473178"]首先,TM4C129ENCZAD 是否支持 XDS110Device?

    工程人员的一项建议是检查以确保 PC3信号不会意外接地。 PC3对应 TM4C129ENCZAD 封装的焊球 C14。 您可以确认这一点吗?

    请注意、原理图的图像非常小、因此很难详细说明。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我明白了。
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您的 kΩ 说明'PC3 signal is not injedin a'、但我已通过一个10k Ω 电阻器从 PC3接地到 JTAG_TDO 引脚。

    下图。

    这次我使用了 CTI-20引脚来连接 JTAG 连接器和 TM4C129EN。
    本文档是以下文档的第10页。
    www.ti.com/.../spma075.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4474188 #4474188"]您的语句指出'PC3信号未意外接地'、但我通过 kΩ 一个从 PC3到 JTAG_TDO 引脚的10k Ω 电阻接地。[/quot]

    有人告诉我、将该引脚保持接地可能会迫使您的 XDS110保持在 DFU 模式。 遗憾的是、这超出了我的专业领域、因此我希望将您的问题重新路由至正确的支持渠道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4468125 #4468125"]

    首先、我希望 TM4C129ENCZAD 具有 XDS110仿真器的功能。

    我之所以想使用它、是因为我想将程序写入 AWR1843、传输数据并将其用作调试器。
    (我希望具有与 AWR1843Boost 相同的功能。)

    [/报价]

    您是否希望创建定制的独立 XDS110、或者您是否希望向定制的 AWR1843板添加集成式板载 XDS110?

    如果您已经在原理图中进行了解释、我会对此表示歉意。 我缺乏硬件专业知识、因此我要提出问题进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。
    作为新的支持渠道、您会特别推荐什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试构建自定义的独立 XDS110。
    我还想知道具体的区别。
    ("定制独立 XDS110"和"将集成板载 XDS110添加到定制 AWR1843板")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4475907 #4475907"]您特别建议将什么作为新的支持渠道?

    一旦我发现、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4475913 #4475913">我还想了解具体差异。
    ("定制独立 XDS110"和"将集成板载 XDS110添加到定制 AWR1843板")[/quot]

    下面是一个集成式板载 XDS110的示例:

    https://www.ti.com/tool/AWR1843BOOST

    它是用于 AWR1843器件的电路板。 但它还集成了 XDS110。 因此、您只需将 USB 电缆从 PC 连接到电路板、即可实现 XDS110 JTAG 和 AWR1843器件通信。

    独立 XDS110的一个示例是:

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U

    这只是一个 XDS110 JTAG 调试探针。 然后、您可以使用此引脚连接到另一个电路板、以便您可以将 JTAG 调试器与该电路板一起使用。  PC 将 通过 USB 电缆连接到 TMDSEMU110-U、然后  TMDSEMU110-U 将通过 JTAG 带状电缆连接到电路板上的 JTAG 接头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用您刚才所说的 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4475913 #4475913"]我正在尝试构建自定义独立 XDS110。

    如果是这种情况、那么您将尝试构建如下解决方案:

    https://www.ti.com/tool/TMDSEMU110-U? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、你是对的。

    我想在我的定制解决方案中安装该解决方案、并将其驱动为用于调试或刷写 AWR1843的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心等待。 在与工程部门进行长时间讨论后:

    [引用 userid="2210" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4475607 #4475607">我被告知保持此引脚接地可能会迫使您的 XDS110保持在 DFU 模式。 很遗憾、这超出了我的专业知识范围、因此我希望将您的问题重新路由至正确的支持渠道[/报价]

    根据工程:

    复位后、引导加载程序会检查是否存在任何"强制更新条件":

    • 如果满足、则它将保持 DFU 模式并等待来自 DFU 器件的任何 USB 更新数据包。
    • 否则、它将跳转到固件。

    在检查源时 、唯一选中的"强制更新条件"是 GPIO 引脚检查。 此检查是 Tiva 器件上的 PC3引脚是否接地。 这种情况将强制 XDS110保持在 DFU 状态。 该引脚是 TM4C1294NCPDT 上的引脚#97。 TM4C129ENCZAD 的引脚与 TM4C1294NCPDT 不兼容、被告知它映射到  TM4C129ENCZAD 上的 C14。  

    您可以尝试不将引脚接地、看看这是否有用。

    请注意 、TM4C129ENCZAD  与 TM4C1294NCPDT 引脚不兼容、因此 XDS110设计不支持它。 即使您能够解决此 DFU 问题、您也可能会遇到我们根本无法支持的其他问题。  如果您想创建定制 XDS110、强烈建议使用受支持的器件、如 TM4C1294NCPDT 或 MSP432E401Y。 相关说明-您在创建自己的自定义独立 XDS110调试探针时的用例是什么? 有许多低成本选项可用于 XDS110调试?  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。

    您说过
    根据工程:

    复位后、引导加载程序会检查是否存在任何"强制更新条件":
    ・如果满足、则会保持 DFU 模式并等待来自 DFU 器件的任何 USB 更新数据包。

    ・否则、它将跳转到固件。

    关于这个过程、这意味着这是一个在通过 JTAG 通信将 firmware.bin 载入目标器件后完成的工作。

    kΩ 下图、这意味着必须在加载 bin 文件后移除 R14的10k Ω(下拉电阻器)。

    如果您能向我介绍对此问题做出回应的团队、我将不胜感激。

    您说过
    相关说明-您在创建自己的自定义独立 XDS110调试探针时的用例是什么?

    最后将其加载到目标器件中后、我想将我自己的程序刷写到 AWR1843中并用作调试器。 (它在 AWR1843Boost 之后建模。)

    如果加载 XDS110以外的仿真器时没有问题、我们将考虑使用它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4477812 #4477812"]

    复位后、引导加载程序会检查是否存在任何"强制更新条件":
    ・如果满足、则会保持 DFU 模式并等待来自 DFU 器件的任何 USB 更新数据包。

    ・否则、它将跳转到固件。

    关于这个过程、这意味着这是一个在通过 JTAG 通信将 firmware.bin 载入目标器件后完成的工作。

    [/报价]

    此检查在 XDS110被-r 复位时发生 这也会在刷写 boot_loader.bin 之后、刷写 firmware.bin 之前发生

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4477812 #4477812"]

    kΩ 下图、这意味着必须在加载 bin 文件后移除 R14的10k Ω(下拉电阻器)。

    如果您能向我介绍对此问题做出回应的团队、我将不胜感激。

    [/报价]

    不幸的是,我们将无法为此提供更多的支持。  

    [引用 userid="488655" URL"~/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185252/tm4c129enczad-what-to-do-when-the-device-is-not-found/4477812 #4477812"]最后将其加载到目标器件中后、我想将自己的程序刷写到 AWR1843中并用作调试器。 (它是在 AWR1843Boost 之后建模的。)

    为什么在诸如 支持 AWR1843的 TMDSEMU110-U 等可供购买的独立 XDS110时创建您自己的独立 XDS110?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    感谢你的答复。

    您说过
    不幸的是,我们将无法为此提供更多的支持。
    明白。 感谢您就此事项进行咨询。

    您说过
    为什么在诸如支持 AWR1843的 TMDSEMU110-U 等可供购买的独立 XDS110时创建您自己的独立 XDS110?

    很抱歉这个长故事。
    我使其基于 AWR1843Boost、并认为 XDS110是将程序加载到 AWR1843中所必需的。
    由于假定它将被实际携带和使用、TM4C129ENCZAD 被安装在板载上。 (它还用作 AWR1843和 UART 连接以及 JTAG 连接。)

    这到底意味着您不必说什么?
    请告诉我们更多信息。

    (P.s.)
    该线程正在变得越来越长、因此我想在另一个线程中进行交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们继续在已开始的私人 E2E 主题中进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!