This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:SPI

Guru**** 2525370 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694285/launchxl-tms57004-spi

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

我需要在 TMS57004与 TM4C1294 XL 之间通信多个字节的数据。

因此、我计划使用 SPI 协议、其中 TMS 57004充当主器件、TM4C1294XL 充当从器件。

这是正确的方法吗?

其次、如何将 TMS57004用作 SPI 主器件?

此致、

单位  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunit、

    根据我之前关于使用 HALCoGen 的 RTI 配置的文章、您还可以从 HALCoGen 帮助菜单中获取 SPI 通信示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我尝试运行了名为 "example_mibspi_trigger_tick"的示例。  但我对执行情况有一定的怀疑。

    1.在示例中,DIR 是什么意思,如何设置它?

    2.在我的 halcogen 中、它没有显示 SOMI[1]、SOMI[0]、它仅显示 SOMI。

    SCS[3]-SCS[0]引脚的配置是什么?

    4.如何验证代码是否正常工作?

    我将连接下面的 CCS 项目。 请帮助我解决问题? e2e.ti.com/.../5148.MIBSPI.rar

    此致、

    单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunit、

    技术参考手册中的 MibSPI/SPI 章节可轻松回答您的所有问题。 例如、DIR 位控制信号的方向(输入或输出)。

    如果您在 TRM 中找不到所需的信息、请告诉我。

    此致、
    Sunil