This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Uniflash 3.4 Java 错误

Guru**** 2588515 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694598/uniflash-3-4-java-error

主题中讨论的其他器件:UNIFLASHTM4C123GH6PM

L.S.、

我们的一些学生在使用 Uniflash 3.4时遇到以下错误:

线程"main" java.lang.UnsatisfiedLinkError 中出现异常:C:\Matlab\addons_2017a\Toolboxes\FontysLaunchpad\uniflash_3.4\ccs_base\DebugServer\bin\LibraryLoader.dll

有什么想法会导致这种情况?

Thjey 正在使用批处理命令来刷写 TM4C123GH6PM 控制器

此致、

吕德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruud、

     是否可以下载最新版本 v4.3.1并重试?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我已经下载了它、并将要求学生尝试它、a.ss.ap。

    此致、

    吕德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruud、
    这是否已经解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruud、
    由于我没有听到您的声音、我将关闭此主题。 如果您需要支持、请随时打开新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上周、我们能够与学生一起进行测试。

    重新安装软件后,问题就消失了。

    此致、

    吕德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ruud、
    很高兴您的问题得到解决。 我将关闭该线程。