This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 (错误-2064 @ 0x0)无法读取设备状态。(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694051/ccs-tms570ls3137-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-error--2064-0x0-unable-to-read-device-status-error--1170-0x0-unable-to-access-the-dap

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将定制板与以下工具配合使用:

CCS 版本:7.3.0.00019 ,采用 gcc 编译器版本:TI v16.12.0.STS

2.德州仪器 XDS100v3 USB 调试探针

对 TMS 进行编程时出现以下错误、导致 CCS 停止擦除/程序加载。  

CortexR4:GEL 输出:闪存的存储器映射设置@地址0x0CortexR4:GEL 输出:由于系统复位、闪存的存储器映射设置@地址0x0
CortexR4:设置断点时遇到问题、在0x80004c0处执行"保持暂停"操作:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包7.0.48.0)
CortexR4:断点管理器:用一个 AET 断点重试
CortexR4:无法运行目标 CPU:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)
CortexR4:停止目标 CPU 时出现故障:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)
CortexR4:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.48.0)

(笑声)  
CortexR4:20次尝试后无法确定目标状态
CortexR4:在断开连接之前未能从目标中删除调试状态。 程序存储器中仍可能嵌入了断点运算代码。 建议您在连接之前重置仿真器、并在继续调试之前重新加载程序
CortexR4:文件加载程序:存储器写入失败:在目标被暂停时不能禁用硬件断点。 停止目标并重试

以下是编程器测试的输出(验证连接):

[开始]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\...
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioserdesusbv3.dll'。
图书馆的建造日期为"2017年7月21日"。
库构建时间为'19:36:41'。
库软件包版本为'7.0.48.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

测试尺寸 COord MHz 标志结果说明
~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~μ A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~μ A
1 64 - 01 00 500.0kHz O 良好值测量路径长度
2 64 + 00 1.000MHz [O]良好值应用显式 tclk

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

在扫描路径测试中:
测试长度为2048位。
JTAG IR 长度为6位。
JTAG DR 长度为1位。

IR/DR 扫描路径测试使用2个频率。
IR/DR 扫描路径测试使用500.0kHz 作为初始频率。
IR/DR 扫描路径测试使用1.000MHz 作为最高频率。
IR/DR 扫描路径测试使用1.000MHz 作为最终频率。

---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

此路径长度测试使用64个32位字的块。

JTAG IR 指令路径长度测试成功。
JTAG IR 指令路径长度为6位。

JTAG DR 旁路路径长度测试成功。
JTAG DR 旁路路径长度为1位。

---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试成功。

---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

此测试将使用64个32位字的块。
该测试将仅应用一次。

使用0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用0x00000000执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用0xAACC3355进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR 完整性扫描测试成功。

[结束]

即使扫描测试成功、编程人员也不会加载代码。 我还会得到如下的错误代码:

连接到目标时出错:
(错误-233 @ 0x0)
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。
(仿真包7.0.48.0)

请注意、在成功尝试加载程序后、我会收到上述错误。  

请建议我这样做。

谢谢、

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    您编程的代码看起来使器件重复进入异常状态。 这会阻止 CPU 进入调试状态、从而导致您观察到的行为。 您需要尝试擦除器件、将 nRST 置为有效并释放、以查看 ERASE 命令是否能够停止 CPU 并擦除闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Sunil Oak ]Vivek、

    您编程的代码看起来使器件重复进入异常状态。 这会阻止 CPU 进入调试状态、从而导致您观察到的行为。 您需要尝试擦除器件、将 nRST 置为有效并释放、以查看 ERASE 命令是否能够停止 CPU 并擦除闪存。

    [/报价]

    您好、Sunil、

    每当我尝试加载程序时、我都会经常遇到以下错误:

    连接到目标时出错:
    (错误-233 @ 0x0)
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。
    (仿真包7.0.48.0)

    我需要不时地重新启动 TMS 和 JTAG 编程器来加载。

    我尝试释放 nRST、但擦除命令无法停止 CPU。  

    谢谢  

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    您可能需要多次尝试擦除复位时序所起的部分、从而允许 JTAG 仿真器停止 CPU、然后允许擦除闪存。

    此致、
    Sunil