This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TMS570LS0432:在 Window 10 PC 上运行 Hercules 演示程序的方法

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694374/webench-tools-tms570ls0432-the-way-to-run-hercules-demo-progarm-on-window-10-pc

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你好

几  周前、我购买了 TMS570LS04X/03x LaunchPad、  但由于 Window 10版本的原因、仍无法在主 PC 上连接。

请有人告诉我在窗口10上运行此演示程序的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 PC 上安装或运行程序时、您观察到什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    运行演示程序时是否仍然看到错误? 您看到了什么错误?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将关闭此帖子并将其标记为已解决。 请随时发布另一个问题。

    此致、
    Sunil