Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
有关使用适用于 TMS570处理器的 N2HET 计时器模块的 PWM 输出的问题:
1) 1) PWM 输出可生成的频率范围是多少?
2) 2) 2) 可以在任何特定时间生成多少 PWM 输出?
3) 3) 是否有可用的示例/驱动程序代码?