This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:针对 TMS570LS3137PGE 上 SPI4的 MCAL

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688669/tms570ls3137-mcal-for-spi4-on-tms570ls3137pge

器件型号:TMS570LS3137

TMS570LS3137PGE 在与 NHET 引脚复用的芯片上提供了数据表中提供的 SPI4、提供了描述。

 

但是、SPI 驱动程序的自动加号文档突出显示了 PGE 封装的点、不是 SPI4、请尽快返回给我们、感谢您的快速确认。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkat、您好!

    从何处获取 MCAL 不支持 SPI4的信息? 我已查看 MCAL 数据表、SPI4可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QJ Wang

    已修改 SPI_Driver_userguide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2728.SPI_5F00_Driver_5F00_userguide.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Venkat。

    您能告诉我哪个部分吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ

    请参阅本章

    4.1.1.5. SPI 硬件单元配置

    谢谢

    Venkat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkat、

    这不是真的。 我想图4.1就是一个示例。 如果器件没有 SPI4、您可以像图4.1那样取消选中它
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkat、

    我检查了 EB 工具、MCAL 确实支持 SPI4:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队

    我在此附上客户提出的其他问题,请建议。

    客户正在使用来自 Vector .e2e.ti.com/.../4774.MCAL-Issues.xlsx 的达芬奇工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Venkat