This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:错误:项目&#39导入失败;TMS570LC43x_TARGET_Sources'因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, RM42L432, TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685466/ccs-tms570lc4357-error-import-failed-for-project-tms570lc43x_target_sources-because-its-meta-data-cannot-be-interpreted-please-contact-support

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGENRM42L432TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在使用 TMS570LC43设置一个新项目。

随附的 CD 具有旧的 Code Composer、因此我们安装了 CC V8。

 当从 C:\ti\hercules\Hercules Safety MCU Demos\4.0.0\TMS570LC43x_target_Sources 导入任何示例项目时、我们会收到以下错误

"错误:无法解释项目'TMS570LC43x_TARGET_Sources'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。"

请告知正确的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    我无法重现此情况、项目导入过程中没有任何错误。

    您是否正在使用 CCS 菜单 Project->Import CCS Projects 进行导入? 您能否尝试导入一些其他示例工程、并查看其他工程是否也出现错误、还是仅此示例工程出现错误?

    如果其他项目也发生错误、那么我猜可能是 CCS8或演示软件安装不正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、使用了导入函数。 我又回来了一会。 使用 Halcogen 应用程序、我可以获得功能项目。 中断、A/D、事件、计时器、所有这些似乎都起作用。 最简单的函数之一-将 GIO 从0移动到1不起作用。

    GIO 端口 A 设置为上拉、PIMMUX 将 GIO A 全部连接、但没有移动。

    LaunchPad GIO 2 LED 变暗、表明上拉处于活动状态

    缺失的配置步骤是什么?

    平台:HerculesTmTMS570LS0432/RM42L432 LaunchPad
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    如果导入的工程不适合您、则必须创建新工程并将所有文件添加到新工程中。 它非常直接。 您不值得花时间调试损坏的导入项目。

    演示项目已在 LaunchPad 上进行了测试。 源代码没有问题。