This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48 USB 主机驱动程序

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685790/rm48l952-rm48-usb-host-driver

器件型号:RM48L952

如果 RM48的 USB 主机正在使用 OHCI、有人可以向我指的是 RM48的实现示例。
如果我可能很挑剔、我会很谨慎地将数据从 RM48导出到 USB 闪存驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我没有堆栈。 我有一个非常简单的项目来测试 ohci 主机和 w2fc 器件之间的 USB 回送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ  

    如果 RM48处于主机模式、我会很谨慎地看到它  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1323.USB.zipHelloMichael、

    下面是我用于板载 USB 连接测试的几个文件。  仅供您参考: