Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
- 我们尝试在 CAN 总线上通信两个 Tiva 控制器。
- 从 Tiva 库中使用的示例代码
- 一个控制器加载示例 Tx 代码。
- 另一个加载示例 Rx 代码的控制器。
问题:
通信开始时、程序进入错误状态。
错误:
随附错误屏幕截图供您参考。
请提供进一步的建议。
谢谢、
Sunil S
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
问题:
通信开始时、程序进入错误状态。
错误:
随附错误屏幕截图供您参考。
请提供进一步的建议。
谢谢、
Sunil S
e2e.ti.com/.../can_5F00_code_5F00_transmit_5F00_modified.txtokay、
您能给我发送代码吗?
我在此附上代码。 已修改
在"CAN_CODE_Transmit _modified"文件中、您还修改了 CAN 波特率。 在您的文件中、它设置为500K 波特。 在 TI 示例"simple_RX"中、波特率为100K 波特。 我通过将波特率更改为100K 波特修改了您的文件(并删除了某些头文件的冗余内容)。 修改后的版本现在可以与 TI 示例"simple_RX"正常配合使用。
是的、我附加了一个.zip 文件、其中包含两个 CCS 项目:DK-CAN_SIMPLE_RX 和 DK-CAN_SIMPLE_TX。 唯一的修改是、它们使用 CAN0的引脚 PE4和 PE5、就像您提供的文件一样。 使用 CCS 函数"File"->"Import"、"CCS Projects"和"Select archive file"将这两个工程添加到您的工作区。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/908/DK_2D00_CAN_2D00_Simple.zip