This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:TM4C123GH6PGE 可以#39;t 在使用 Uniflash 编程后运行

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C123GH6PGE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692414/tm4c123gh6pge-tm4c123gh6pge-can-t-run-after-use-uniflash-programed

器件型号:TM4C123GH6PGE
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

客户使用  TM4C123GH6PGE 设计图形项目、设计人员使用 TI CCS7对其软件进行编程和调试、软件运行正常、然后工程师使用 CCS 编译.hex 文件、并在其 MP 阶段使用 TI Uniflash 进行烧录。 但代码烧写到芯片后无法运行。 我想知道它有什么问题以及如何解决该问题。 谢谢!

 

Uniflash 版本如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您提供的信息不足以让我识别问题。 一般而言、您描述的过程应该起作用。 我怀疑您在创建.hex 文件时需要将 ROMWIDTH 指定为32。 (图像被剪切。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈。 我假设您已经解决了这个问题。 如果没有、请回复此主题或提出新问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

     问题已得到解决。 对于客户的.hex 文件有一些问题,让客户从 CCS 获取.bin 文件,然后使用 uniflash 将其写入,这是可以的。 非常感谢。