This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/EK-TM4C1294XL:当我选择 LaunchPad 时、我曾经找到参考的空项目不在 Resource Explorer 中。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692143/rtos-ek-tm4c1294xl-the-empty-project-about-which-i-once-found-reference-is-not-in-the-resource-explorer-when-i-select-my-launchpad

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

我无法在 CCS8资源浏览器中找到 LaunchPad 的"empty"项目或 min_empty 项目。

我在 unnamed 下拉框中选择了"EK-TM4C1294XL:"。

TM4C ARM Cortext-M4F MCU 为我提供了示例- v:2.1.2.156。  这不包括空项目。

我想我需要一个 TI-RTOS 示例、但 Resource Explorer 对我来说没有任何影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    导航我找到的 C 驱动器:
    C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\sources\empty

    C:\ti_tirtos_tivac_2_16_00_08\packages\examples\sources\empty_min

    现在、如何使 CCS7和/或 CCS8正确打开它?

    这些项目在每个项目中都有一个文件夹名称:ek_tm4c123gxl。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    也许选择 View Tab Legacy Explorer (Classic)导入项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Forrest、

    我刚刚在 CCSv8.0.0中为 TivaC 安装了 TI-RTOS 2.16.00.08、并且能够验证这些示例是否显示。 您是否正在使用"Resource Explorer Classic (Resource Explorer 经典)"? 如果没有,您能否尝试使用该示例并在查看示例时报告?

    您看到的内容的屏幕截图也很有用。

    最棒的
    Ashish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Forrest、

    这是否得到了解决?

    Todd

    [更新日期:6/11:无响应、因此标记为"TI 认为已解决"。 如果您不同意、请发布回复]