This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:如何连接未使用的引脚

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694753/tms570ls1224-how-to-connect-the-unused-pin

器件型号:TMS570LS1224

您好!

   ADCIN / ADCREFHI / ADCREFLO / OSCIN / OSCOUT 这些引脚在不使用时没有内部上拉/下拉电路、是否需要下拉这些引脚?

有一些硬件指南对此进行解释。

  2.如果引脚有内部 上拉/下拉电路,例如 GPIO/I2C,在不使用时能否断开这些引脚的连接? 20uA 上拉电阻是否足够强以抑制噪声 干扰。

  表3下的参考资料。 为什么 ECAP1拉电阻类型只有上拉电阻选项、但复位拉电阻状态可以下拉?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    对于大多数数字引脚、它们具有内部上拉/下拉电阻器、您可以将其保持断开状态。 未使用的 ADC 引脚也可以保持未连接状态。 TEST 引脚应接地。

    如果使用外部振荡器源、则时钟源应连接到 OSCIN 引脚。 OSCOUT 可保持未连接状态。

    eCAP1只有内部上拉电阻。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       ADCIN / ADCREFHI / ADCREFLO / OSCIN / OSCOUT 这些引脚在不使用时没有内部上拉/下拉电路、是否需要下拉这些引脚?

    有一些硬件指南对此进行解释。

    • 如果不使用 ADCIN 引脚、则可保持断开状态。
    • ADCREFHI 和 ADCREFLO 需要被连接至 VCCAD 和 GND、即使 ADC 未被使用。 这些是 ADC 的基准电压。
    • OSCIN 不能保持未连接状态。 器件在加电时使用该时钟作为主源。
    • 如果您有一个外部3.3V 振幅方波发生器、这个信号可被连接至 OSCIN 引脚、然后 OSCOUT 引脚可保持未连接状态。 数据表中显示了这些连接选项。

      2.如果引脚有内部 上拉/下拉电路,例如 GPIO/I2C,在不使用时能否断开这些引脚的连接? 20uA 上拉电阻是否足够强以抑制噪声 干扰。

    >>是的、未使用的 I/O 引脚可以保持未连接状态。 如果它们是未连接的 GPIO/I2C 引脚、则噪声干扰不应导致任何代码执行问题。 默认情况下、这些引脚是输入(下拉/上拉)。

      表3下的参考资料。 为什么 ECAP1拉电阻类型只有上拉电阻选项、但复位拉电阻状态可以下拉?  

    >>该表显示端子 N1分配了信号 N2HET1[15]/ MIBSPI1NCS[4]/ ECAP1。 这些是多路复用选项、因此当配置为输出时、您可以选择将这些信号中的任何一个从该端子输出、或在该端子配置为输入时选择将其输入到所有模块。 复位后、这个端子"属于" N2HET1模块、此模块在这个端子上发出一个下拉电阻。 当您使用 IOMM 模块寄存器将此引脚配置为 ECAP1功能时、此引脚上的输入上拉电阻将更改为上拉电阻。