This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:SPI 接口

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694268/ccs-ek-tm4c1294xl-spi-interface

器件型号:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

有人能告诉我如何将 TM4C1294XL 配置为 SPI 从设备吗?

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Gunit、

     下面是一个示例。

    e2e.ti.com/.../spi_5F00_slave.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复。

    当我  使用 TM4C1294 XL 调试名为"SPI_SLAVE"的项目时、会显示以下错误。

    请帮助我解决问题。

    此致、

    单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以重建项目吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    我重建了项目、但仍然显示了相同的错误。

    在项目中、"SPI 从站"包含文件不可用。

    请帮助解决此问题。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    Debug 文件夹中的.out 文件不可用。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    项目编译是否正确?

    您可能与我安装不同的 TivaWare。 您需要转到包含选项并检查是否具有指向包含文件夹的正确路径。 如果不是、则需要配置正确的包含路径。

    如果您已经有一个 TivaWare 示例(即 blinky 或其他示例)、则可以复制该工程、然后复制 SPI_SLAVE.c 文件并重新生成该文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     主席先生,

    我们能够成功构建和调试代码。 但 DataRxBuffer 显示随机值、而 DataTx 显示正确的值。

    我将包括输出的屏幕截图。

    请帮助我解决问题。

    此致、

    单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hi Gunit、

    您是否为主器件和从器件配置了相同的波特率、SPI 时钟相位和极性?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,

    我们使用同一电路板来发送和接收数据。

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同一电路板并不意味着主器件和从器件配置为相同的格式。 您将哪个 UART 实例用于主器件、将哪个 UART 实例用于从器件。 波特率、时钟极性和相位必须匹配。 请使用示波器捕获 SOMI 和 SIMO 引脚。

    您是否已经尝试过该示例 /examples/peripherals/ssi/spi_master.c? 这是一个环回示例。 您可以禁用环回并从外部连接 TX 和 RX 引脚、以查看主机和从机是如何设置为发送和接收数据的。