This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-TMS570BMS:使用 http://www.ti.com/tool/tidm-tms570bms 中的 TMS570BMS 软件运行调试器后、打开 GUI 的过程是什么? I#39;m 接收"无法打开 port"

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694767/tidm-tms570bms-after-running-the-debugger-with-the-tms570bms-software-from-http-www-ti-com-tool-tidm-tms570bms-what-is-the-process-to-open-the-gui-i-m-receiving-unable-to-open-port

器件型号:TIDM-TMS570BMS

尊敬的先生/女士:  

使用 www.ti.com/.../tidm-tms570bms 上的 TMS570BMS 软件运行调试器后 、打开 GUI 的过程是什么? 我收到"无法打开端口"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elda、

    GUI 使用 UART 与 q76pl455和 LS0432 MCU 进行通信。 有两个 UART 接口:MCU 到 PC、MCU 和 BQ76pl455。 SCI/LIN 用于与 bq76pl455连接、N2HET 仿真 UART 用于与 PC 通信。

    必须进行两项修改:
    1.拆下两个电阻器:R8、R9
    2在 FT2232 (U2)引脚38和 J4的 PIN2之间添加1根导线、在 FT2232 (U2)引脚39和 J4的引脚0之间添加另一根导线