This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C129EXL:用于在显示屏 BoosterPack MKII 上输出的 RTC 代码

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693285/ccs-ek-tm4c129exl-code-for-rtc-for-output-on-display-boosterpack-mkii

器件型号:EK-TM4C129EXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

EK-TM4C129EXL

我正在寻找一个 RTC 的实现方案。 我有 Maxim Integrated 的 DS3231 RTC、我想在我们的互联显示屏(BoosterPack MKII)上运行和显示时间。 有人有这方面的经验和代码吗?

提前感谢!

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 TI 提供的任何此类示例。 也许社区成员有这样的示例、但不太可能、因为 EK-TM4C129EXL launchpad 已经有一个 RTC 模块。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、感谢您提供的信息!
    您碰巧在 EK-TM4C129EXL 上有/或是否有 RTC 模块的代码?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您已经下载 了最新版本的 TivaWare、请查看中的示例:
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c129exl\hibernate"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我会查看它!
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读出需要一个外部晶振(32、768 kHz)、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、为了在休眠模式下准确保持时间、需要32.768 KHz 晶振。 EK-TM4C129EXL launchpad 已安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我只想在我们的显示屏  BoosterPack MKII 上每隔几秒输出一次时间。 因为我们不会在长时间的工作间运行 n ü µC、所以它不必非常精确。

    我只需要一个简单的时间输出、那么我仍然需要那个晶体、或者 EK-TM4C129EXL  launchpad 上安装了一个晶体意味着什么?

    感谢您的支持!

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 EK-TM4C129EXL 原理图的一个片段、其中显示了32KHz 晶振连接、后面是板上晶振的图片。