This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1230C3PM:TM4C123x 和 TM4C129x 监管查询

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694710/tm4c1230c3pm-tm4c123x-and-tm4c129x-regulatory-inquiry

器件型号:TM4C1230C3PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XLEK-TM4C123GXL

您好!

我有一位客户提出以下问题:

 这些电路板的 CE 和 FCC 合规性状态是什么?  我在产品上看不到任何一个标记。  是否可以将其运送到欧洲?  开发板是否有特殊规则或例外情况?  您可以共享哪种类型的文档?

最棒的
Nadeem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nadeem、您好!

    EK-TM4C123GXL 和 EK-TM4C1294XL LaunchPad 已通过包括 CE 测试在内的最新欧洲标准的测试。 这些电路板的最新版本具有适当的 CE 标记、允许发货到欧洲。 每个文档的文档都发布在 LaunchPad 页面上、但我也会在下面链接它们。

    由于两个 LaunchPad 都不包含任何用于无线通信的内置组件(需要通过 BoosterPack 或其他模块添加来添加无线组件)、因此在这些电路板上没有进行 FCC 测试。

    EK-TM4C1294XL 的文档: www.ti.com/.../sszq113.pdf

    EK-TM4C123GXL 的文档: www.ti.com/.../sszq030.pdf

    此外、您在问题的器件型号中列出的 MCU 没有专用的 TI EVM、仅供参考。