This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:仿真器连接设置

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692687/tms570ls3137-emulator-connection-setup

器件型号:TMS570LS3137

大家好、

请告诉我、使用 XDS200 USB 调试探针以及 CCS8.0是否需要许可证支持?

此致、
M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sreenivasan、您好!

    CCSv8.0是与公开可用的技术软件(TSPA)兼容的软件。 这意味着它不需要付费许可证。 驱动程序 fof XDS200 USB 和 CCS 也不需要许可证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢王。

    我们是否有任何有关编译器/链接器选项的文档?

    此致、
    M.Sreenivasan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4188.error.txtHiWang、

    尝试使用与 CCS8通过命令行使用的命令相同的命令生成编译、并在链接时出错。
    它指出 Windows 64位系统不支持-O。
    请查找错误附件。

    此致、
    M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenivasan、

    请注意、使用专门用于开发工具的 e2e 支持论坛 e2e.ti.com/.../、您可以更快地获得有关开发工具(编译器/链接器/调试器/ Webench)的问题答案

    对于此特定帖子、您能否在命令行上发布您执行的完整命令以获取错误? 您是否正在尝试启用特定的优化级别?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunil、

    我们从调试目录中执行了以下命令:
    gmake -k -j 4 all -O
    这不奏效。
    但是、当我们执行 gmake -k -j 4 all 时、我们会得到上一个帖子中附加的错误。

    优化级别、makefile 文件或链接器文件都没有更改。

    此致、
    M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如 Sunil 所说、您可以从开发工具论坛中获得更快、准确的答案:

    e2e.ti.com/.../