This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:RM48xx 勘误表澄清

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694221/rm48l950-rm48xx-errata-clarification

器件型号:RM48L950

您好!

请您在下面澄清有关 RM48xx 新勘误表的问题。

1.Cortex-R4#54提到 Code Composer Studio 利用 HALT 模式(而非 Monitor 模式)来调试 Hercules
因此、当我们使用 CCS 时、这不会是一个问题... 但这也适用于 IAR 吗?
在我们使用 IAR 时、如果有任何有关此勘误表的信息、请告诉我。

2.DMM#16我们不理解此勘误表对正常调试会产生多大影响。
没有任何跟踪功能的正常调试模式是否使用此模块? 我们应该关心的问题
如果我们不使用任何跟踪或 RTP 功能、是否需要此勘误表?

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    调试模式可使用 CPU 内的调试控制寄存器在监控模式和 HALT 模式之间切换、因此所有调试器都可以选择他们喜欢的模式。 也就是说、监控模式不太可能被使用、因为这会在发生调试事件时(观察点匹配)导致实际预取和数据中止异常。 HALT 模式使 CPU 进入一个调试状态、在这个状态中、它停止正常代码执行并使用户能够通过调试器控制程序流。 根据我的经验、IAR 调试器也使用 HALT 模式。 您需要通过 IAR 确认这一点。

    您是否使用 DMM 模块来实际修改器件存储器映射中的存储器位置? 如果没有、则此勘误表不适用于您。

    此致、
    Sunil