This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L730:勘误表(DCC 问题)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694612/rm48l730-errata-sheet-dcc-issue

器件型号:RM48L730

您好!

我想在单次触发模式下使用 DCC 模块、并且我正在使用[SPNA211]应用手册中提供的示例。

本应用手册是否考虑了勘误表[spnz196g]中提到的" DCC#24单次触发模式计数可能不正确"建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    SPNA211描述了如何使用 DCC 来使用一个基准时钟信号来持续监视一个时钟信号。 勘误表 DCC#24仅适用于使用 DCC 的单次测量。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sunil、感谢您的回复

    DCC 在单次触发模式下用于"PLL Advisory SSWF02#45 Workaround"。 (应用手册 spna233)。
    它是否考虑到了建议 DCC#24? 或者不需要对此问题应用解决方法?

    谢谢您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SSWF021#45权变措施文档中显示的例程不使用建议的 DCC#24权变措施(没有多频率测量来识别和丢弃异常值)。 我将与主题专家核实,以了解是否有任何计划更新 SSWF02#45的变通办法。