This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM 和 TC2050-IDC-NL

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693848/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm-and-the-tc2050-idc-nl

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

我正在制作定制的 TM4C123板、到目前为止、我已经使用 SPMA075文档中的如下内容对它们进行编程:

但是、我想使用 TC2050-IDC-NL 连接器方案、与 FTSH 连接器相比、该方案占用的空间非常小。 指向上述连接器的链接位于 www.tag-connect.com/TC2050-IDC-NL

下面是我的问题:我是否仍然需要随附的电阻器? 我做了如下工作:

同样基于此:(它是 Tiva-c launchpad 上用于对 ICDI 芯片进行编程的小型连接器、并且它没有电阻器等、每个引脚都直接连接到 icdi 芯片的 tck TM TDO TDI。 这些电阻器是否嵌入在探头或编程硬件的其他部分? 还是根本不需要它们。

此致、

C.A.

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您跟踪 ICDI_TCK 和 ICDI_TMS、您将找到上拉电阻器。 请参阅下面的内容。 请遵循应用手册、设置合适的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请允许我注意-除了"上拉/下拉电阻器"之外-在"JTAG/SWD 路径中带有的小型串联电阻器(~47Ω Ω)-(始终)生成一个更可靠的电路板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tag Connect 电缆在上拉/下拉电阻器方面对我来说工作良好。 我会推荐用于开发的带有塑料凸片(支脚)的版本。 微型固定板容易放错位置。