This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:不带 ICDI 的定制板 TM4C123 UART0

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/694058/tm4c123gh6pm-custom-board-tm4c123-uart0-without-icdi

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

大家好、

我有一个定制的 TM4C123板、我想知道我是否可以使用具有 FTDI 模块的 UART0与 PC 通信? 因为定制板没有与 PC 连接的 ICDI 接口。

实际上、如果可以将 UART0与 FTDI 一起使用、我希望在定制板 PCB 设计中提供 UART0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sumit、
    是的、您可以这么做。 我看不到它有问题。 只想知道您的调试探针是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的确认。 我的调试探针是 JTAG。 实际上我已经在使用 JTAG 在我的定制板上加载代码。 我唯一想使用 UART0函数 printf 的原因就是该函数。 否则、对于其他 UART、我必须将 ADC 数据分解成单独的字节、然后在接收端再次将其连接起来。