This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:TMS570连接

Guru**** 2616135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693477/tms570ls0432-tms570-connections

器件型号:TMS570LS0432

大家好、

我正在使用 BQ76PL455和 TMS57004开发 BMS。 目前、我通过将 TMS57004连接到笔记本电脑的 USB 端口为其供电。  

现在、我想在不使用笔记本电脑 USB 的情况下为设备供电。 我该怎么做?

此致、

单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gunit、

    TMS570 MCU 的数据表指定了器件正常工作所需电源的引脚编号。 指定了每个电源的建议运行条件。

    通常需要使用外部 PMIC 来生成所需的两个独立电压电平。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复。

    我已经阅读了数据表、发现我们可以将4.6V 的最大电压连接到电路板上的 Vccio、VCCP 引脚。 是这样吗?

    此致、

    单位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gunit、

    绝对最大额定值是器件可能发生永久损坏的极端规格。 请使用建议的工作条件来确定电源的下限和上限。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    如果我向 Vcio 提供3.3V 电压,是否足以运行 TMS57004?

    此致、
    单位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要将所有 VCCIO、VCCAD/VREFHI 和 VCCP 连接到3.3V (标称值)、将所有 VCC 连接到1.2V (标称值)、并将所有 VSS/VSSAD/VREFLO 连接到接地。