This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:关于 TMS570LS3137中的第二个 UART

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS0432, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693636/ccs-tms570ls3137-regarding-second-uart-in-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0432HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好、先生、

我们正在使用 TMS570LS3137执行主动电池平衡、为此、我们引用了 TMS570LS0432模块。 在该模块中、删除了 R8和 R9以通过   N2HET 计时器模块创建第二个 UART。 我想问一下、我们是否必须在微控制器中遵循相同的过程?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此应用需要两个 UART 端口:一个用于连接 BQ 芯片、另一个用于连接 FTDI 芯片以进行调试访问。 TMS570LS3137 MCU 具有两个独立的 UART 端口(LIN 模块可配置为标准 SCI)、因此您无需使用 N2HET 仿真 SCI、但可以根据需要进行仿真。

    LS3137没有 LaunchPad、您是设计自己的 PCB 还是使用 HDK 作为起点?

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    是的、我使用的是 TMS570ls3137的 HDK 板。

    因此、对于第二个 UART、我可以将 Lin 模块用作 SCI、根据这一点、我必须在 halcogen 中进行设置。

    我想在 halcogen 中要求将 Lin 用作 SCI、在哪个模块(SCI、LIN 或 SCI2) 中应完成设置。

    我正在 SCI2中进行设置。 我是对还是错?

    谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDK 原理图(processors.wiki.ti.com/.../TMS570LS31x_HDK_Schematics_RevE.pdf) 显示 LIN (HALCoGen 中的 SCI2) RX 和 TX 用于与 FTDI 收发器通信。 TMS570LS31x 器件上的这个 LIN/SCI2模块被路由至 FTDI 芯片的第二个端口。 FTDI USB 驱动程序使 FT2232H 第二个通道显示为虚拟 COM 端口(VCP)。 这样、用户还可以使用与板载仿真器相同的 USB 接口实现与 HDK 的标准 PC 串行通信。

    另一个标准 SCI 模块可用于与 BQ 器件通信。