This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SW-EK-TM4C123GXL:帮助 RTC 模块不准确

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693633/sw-ek-tm4c123gxl-help-rtc-module-is-not-accurate-problem

器件型号:SW-EK-TM4C123GXL

大家好:

我的测试中出现了有关 RTC 跟随的问题
平台: EK-TM4C123GXL
RTOS:TI RTOS Tivac 2 16 00 08
IDE:
Code Composer Studio 7.3.0
XDCtools 3.32.0.06_core3
编译器 TI v16.9.4.LTS

空 InitHibernation (void)
{
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_HIBERNATE);
//
//等待休眠模块准备就绪。
//
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_HIBERNATE)
){
//

//确定休眠模块是否处于活动状态。
//

HibernateEnableExpClk (SysCtlClockGet ());
//配置休眠模块的时钟源并启用
// RTC 功能。
//
HibernateClockConfig (HIBERNATE_OSC_HIGRIVE);
HibernateRTCEnable ();
} 

然后我将 HibernateRTCGet ()值打印到控制台。   下面是我的日志。  

2018年5月23日17:22:30 [RX]- RTC:172

2018年5月24日09:20:25 [RX]- RTC:58329

58329 - 172 = 58157 = 16 h 09 m 17 s

 2018年5月23日17:22:30 + 16 h 09 m 17 s

= 2018/5/24 09:31:47

 在实际时间11 m 22 s 内

RTC 寄存器设置是否错误? 或需要进行设置?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您是否有机会运行 TivaWare 休眠示例?