This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1225:我能否在多个 TMS570微控制器之间共享单个晶体频率振荡器?

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693857/tms570ls1225-can-i-share-the-single-crystal-frequency-oscillator-between-multiple-tms570-microcontrollers

器件型号:TMS570LS1225

大家好、
在当前项目中、我们有两个微控制器位于同一 PCB 中(单个欧式 PCB 尺寸)。
是否可以在两个 TMS570微控制器之间共享单个晶体频率振荡器?


此致、
S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saravanakumar、

    您可以对一个 TMS570进行编程、以便在 ECLK 引脚上输出振荡器频率、并将其连接到另一个 TMS570的 OSCIN 引脚。 在本例中、您必须注意电路板布局期间的振铃效应。

    重要的是、请注意、如果您使用两个 TMS570 MCU 执行任何类型的冗余/检查以满足功能安全要求、这可能不是正确的解决方案。

    此致、
    Sunil