This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:需要有关 nERROR 引脚配置的帮助

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693401/tms570ls1224-need-help-in-nerror-pin-configuration

器件型号:TMS570LS1224

您好,

   我的客户 需要监控其他芯片中的 nERROR 引脚并 混淆 nERROR 引脚配置。  现在、它们处于布局阶段、并想知道是否需要上拉电阻器。

nERROR 引脚是推挽输出、不是漏极开路、为什么该引脚需要上拉电阻器?

2.复位后该针脚下拉,以便监护仪在出现错误时诊断错误,如何防止错误?

 

B.R.

陈信哲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    nERROR 引脚需要外部上拉高电平。 nERROR 是一个低电平有效信号。