This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:EK-TM4C1294XL 的 PCB 封装

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692029/ek-tm4c1294xl-pcb-footprint-of-ek-tm4c1294xl

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: TM4C1294NCPDT

1.      可以在某个地方下载 EK-TM4C1294XL 的 PCB 封装吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../spmr241
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    这无法解决我的问题。
    我无法在 EK-TM4C1294XL 设计包中打开 OrCAD 返修文件、因为它仍然是二进制文件、您是否会将 Altium PCB 文件保存为 ASCII 格式文件?

    此致、
    王永平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉。 sch 文件用于 Eagle 原理图捕获、而返修文件用于 Eagle PCB 板布局。 还包括光绘文件。 LaunchPad 设计未使用 Altium 完成。

    您是否在寻找 TM4C1294NCPDT 器件的封装? 大多数工具都可以使用 Ultra Librarian 软件和.bxl 文件生成器件封装和原理图符号、该文件存储在以下 位置:www.ti.com/.../pinout-quality
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    您是否有用于 OrCAD 的 EK1294或 DK1294设计文件(Schem 和 brd)?
    此致、
    王永平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、不