This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:更换以太网组件

Guru**** 2579775 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689384/ek-tm4c1294xl-replacing-ethernet-components

器件型号:EK-TM4C1294XL

      原理图"EK-TM4C1294XL Rev D P4/6"上,它建议使用三个组件:A)脉冲 P/N HX1198FULP-U10;B) Semtech P/N SLVU2.8-4.TBT-U13;C) RJ45、TE P/N 1-40654-1-5-RJ45;用于以太网端口。

2.      我是否可以用内置磁体的 RJ45替换(1)? 是否有任何人具有适合此应用的经过实验验证的具有磁性的 RJ45? 请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wing、

    请参阅下面询问类似问题的帖子。 如果符合 UNH 合规性、则可以使用具有内置变压器的 RJ45。

    e2e.ti.com/.../1825752

    另请参阅系统设计指南以了解更多信息。
    www.ti.com/.../spma056.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我已经在文档中详细阅读了以太网部分、谢谢。 TI 的"EK-TM4C129X1"原理图给出了更详细的答案、该原理图提供了2个匹配变压器"HX1198MFN"和"HX1188MFN"、并推荐"HX1198MFN"首选最佳以太网性能"。 因此、我了解该变压器对于以太网性能至关重要。
    如果可能、我正在寻找具有内置磁性的 RJ45、并且性能没有太多经过处理和实验证明。 如果有其他人可能对此有输入、我将等待。

    此致、

    王永平
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您链接的文档指出:“TivaTmC 系列数据表列出了已批准的以太网变压器(磁性元件)选项的器件型号和制造商名称。 其他器件可通过相似性进行批准、但强烈建议与制造商核实其适用性评估。"

    数据表中没有此类列表。 数据表仅引用了 HX1188。 "相似性"从未定义。 规格应使用测量单位。

    我向 Pulse 销售代表提出了这一问题、他也不理解该文档试图说什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:
    我没有参与应用手册的创建、也没有参与数据表的创建。 同意数据表和应用手册中的一些改进将澄清疑问。 我认为数据表的意思是说、如果用户发现任何不是 HX1188的器件、如果这些器件通过相似性或其他方式获得批准、他们可以这样做。 用户将负责。 TI 无法详尽列出所有可能的器件。 如数据表中所示、事实证明、HX1188能够与内置 PHY 完美配合。 这并不是说其他人不会工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wing、
    您的问题是否已解决? 以太网 PHY 旨在与符合 IEEE 802.3标准的变压器配合使用。 因此、如果您选择具有内置变压器的 RJ45符合标准、我认为它将与 TM4C 搭配使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、谢谢