This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TM4C1290NCPDT:如何在 TM4C1290NCPDT 上设置中断计时器

Guru**** 2616345 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/693354/compiler-tm4c1290ncpdt-how-to-set-up-an-interrupt-timer-on-the-tm4c1290ncpdt

器件型号:TM4C1290NCPDT
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI C/C++编译器

所有、

我正在尝试设置每2秒触发一次的中断服务例程。 在我工作过的大多数处理器上、甚至在 TI、我们都可以设置一个中断服务例程、这样、我希望能够停止、启动和重新启动此中断服务例程。  在 TM4C1290NCPDT 上、我不太清楚如何操作。 有7个计时器。 定时器1、2、3、4、7已经被使用。 当我尝试使用计时器5时、代码以某种方式挂起。 但我认为这应该是简单明了的、如何设置计时器中断。

任何想法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 您尚未下载最新版本的 TivaWare、请查看中的示例:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\timers