Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
目前、我们正在使用 TI JTAG 编程器直接加载 TM4C1294固件、而不涉及引导加载程序。 在最终设计中、TM4C1294与连接
通过 UART 接口嵌入式 CPU。 我正在尝试启动引导加载程序、以便我们可以通过 UART 接口从嵌入式 CPU 进行固件更新。
我在 TivaWare_C_Series-2.1.3.156版本中的 EK-tm4c1294xl 下的 boot_serial 示例和 EK-tm4c129x 下的 boot_demo_UART 示例。
基于之前的社区线程、决定遵循 EK-tm4c1294xl 下的 boot_serial 示例。 此时、我有以下问题、您能帮助澄清一下
详细信息?
1. 您是否有用于 boot_serial 的 CCS 工程?
2.能否提供使用 TM4C1294上的 CCS 构建和加载引导加载程序的步骤 ?
3.如何知道引导加载程序已成功加载? 在电路板上加载引导加载程序后、我能否访问
引导加载程序是否通过 JTAG 或 UART 接口提示?
4.要从引导加载程序加载固件、我需要对当前固件进行哪些更改?
5. 如何在加载引导加载程序后通过 UART 接口将固件从嵌入式 CPU 复制到 TM4C1294?
目前、我遇到了这个问题。 感谢您的及时帮助。 如果需要任何其他信息、请告诉我。
谢谢、
SENTHIL