This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:为什么不在 Code Composer Studio 中为 Tiva 自动创建头文件?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687842/ccs-tm4c123gh6pm-why-header-file-not-created-automatically-for-tiva-in-code-composer-studio

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

工具/软件:Code Composer Studio

当我为 MSP430使用 code composer studio 时、它创建了 头文件。 但是、当为 tm4c123gh下午6创建项目时、我找不到器件头文件。 有人说使用 TIvAware。 我需要启动项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manu、
    tm4c123gh6pm.h 是下 TivaWare 库的一部分 /包括 我建议您参考诸如 blinky 之类的 TivaWare TM4C123示例、快速开始您的项目。 只需用您自己的代码替换 main()函数的内容。 如果您需要在项目中添加新外设、只需添加相关模块的头文件即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将此控制器(TM4C123GH6PM)仅用于研究目的。 即学习编写我们自己的设备驱动程序。 因此、我不需要 Tivaware 的支持。 在这种情况下、我需要寄存器的宏。 是否可以在 Code Composer Studio 中获取这些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以在中找到寄存器的宏 /inc 目录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢