This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:MAC 地址

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691925/tm4c129encpdt-mac-address

器件型号:TM4C129ENCPDT

您好!

    我从 DigiKey 购买了 TM4C129ENCPDT MCU。 我没有为 IC 获取 MAC 地址。 无论我需要获取它还是将包含在软件包 utself 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路板底部是否有贴纸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有标签、读取编程到器件中的 MAC 地址的另一种方法是连接 到 LM 闪存编程 器实用程序。 在"其他实用程序"选项卡上、选择"获取当前 MAC 地址"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob Crosby、

    感谢您的立即回复

    单独购买了 IC、而不是评估套件。 仅对于 IC、我就没有收到任何文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下面是另一个讨论相同的主题:
    e2e.ti.com/.../559286
    总之、评估套件附带一个从分配给 TI 的 MAC 地址池编程到用户寄存器中的 MAC 地址。 对于购买和放置在电路板上的 IC、MAC 地址应来自分配给您公司的 IC。

    要获取组织的 MAC 地址、请参阅以下 IEEE 链接:
    standards.ieee.org/.../
    standards.ieee.org/.../index.shtml