This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S9B90:实验版 MCU 是什么意思

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692379/lm3s9b90-what-means-experimental-version-mcu

器件型号:LM3S9B90

尊敬的所有人:

我手上有一个 LM3S9B90、我在数据表上注意到以下信息。  

在第二行中、最后一个字符表示实验字符或完全限定字符。 我想问:

XD 表示与 X 相同?  

2.如果我有 X 版本的 MCU、这是否意味着我无法在 PCB 上使用它?

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "XD"的"X"表示器件是在器件型号完全合格之前生产的。 不建议在生产中使用实验器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、只需再次确认。 非常感谢。