This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DK-TM4C129X:lwip 堆栈上的 MQTT 堆栈

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692705/ccs-dk-tm4c129x-mqtt-stack-on-lwip-stack

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 TM4C129x 开发套件。 现在、我想在 tivaware enet_lwip 示例(非操作系统)上实现 MQTT 堆栈。

我的问题是、我很难确定将诸如 example_do _connect()、example_publish  等 MQTT 函数放在 lwIP 之上的哪个位置。

将 MQTT"高级"日期处理置于 lwIPHostTimerHandler 函数中是否是一种好方法?

如果不是、您能否给我一些建议、对于非操作系统、什么是良好的第一版实施?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    我们在 TM4C129x 器件上不支持 MQTT、而我从社区成员那里看到的唯一一篇文章是通过将 TI-RTOS 示例用于 TCP 成功使用 MQTT。

    以下是一些您可以参考的线程、这些线程可能会让您对如何实现特定于 RTOS 的实现有一些想法(它们没有提供很多细节、但却是这样):

    e2e.ti.com/.../2064820

    e2e.ti.com/.../614435

    遗憾的是、我们无法在 MQTT 上支持非 TI-RTOS 实现、但这些线程可能会让您掌握所需的知识。