This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:关于 UART 接口。

Guru**** 2587005 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692733/ek-tm4c123gxl-about-the-uart-interface

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好的团队:

附件是我的主函数、可从 TivaWare_C_Series-1.0\examples\boards\ek-tm4c123gxl-bootstxl-senshub\compdcm_mpu9150"修改 Tivaware 软件中的"~\ccsv5\TivaWare_C_Series-1.0\examples\boards\ek-tm4c123gxl-bootstxl-s
在这个项目中、如果我只使用四行代码"LCD_Draw _Char (...);"、mpu9150和 UART 都能正常工作。 但是、如果我使用超过4行的此代码、UART 串行端口只接收到一个数据并停止。 我想知道是什么原因导致了这种情况?

此致

K. K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 EK-TM4C123GXL 与 BOOSTXL-SENSHUB Booster Pack 搭配使用? 这两个板都不包含 LCD 屏幕。 TivaWare 的当前版本 为2.1.4.178、该版本中的"compdcm_mpu9150"示例没有函数"LCD_Draw _Char ()。