Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我有一个 TMS570LS31x Hercules 套件。 我想让一个简单的代码持续运行在 main 中、用于检查 CPU 寄存器、锁步和 RAM (用一些模式填充)、以查看是否发生任何翻转、然后通过 printf 报告此错误。 对于简单的代码检查、设置建议和代码示例、是否有任何建议?
请提供详细步骤。