This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:检查锁步、CPU 寄存器和 RAM 报告故障、设计等?

Guru**** 2619455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692225/ccs-tms570ls3137-check-lockstep-cpu-registers-and-ram-report-upset-design-etc

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我有一 个 TMS570LS31x Hercules 套件。 我希望在 main 中持续运行一个简单的代码来检查 CPU 寄存器、

锁步和柱塞(填充了一些模式)以查看是否发生了任何故障、然后报告此情况。 是否有任何关于的建议

简单的代码检查、设置建议和代码示例?

请提供详细步骤。

 

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BR、

    TI 提供 Hercules SafeTI 诊断库、该库是一个针对 Hercules 安全 MCU 的各种安全功能的软件函数和响应处理程序集合。 多个 API 可用于 RAM 自检、CPU 比较模块自检(故障注入)等

    www.ti.com/.../SAFETI_DIAG_LIB