This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:[补丁]将缺失的中断源添加到 TimerIntEnable()文档中

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/692449/tm4c1294ncpdt-patch-add-missing-interrupt-sources-to-timerintenable-documentation

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好!

两个计时器匹配中断在正式的 TIvaint/driverlib 文档中缺失,因为它们在 TimerIntEnable()的注释中缺失请参阅以下修补程序以解决此问题。

kr

 driverlib/timer.c | 2 ++
 1个文件已更改、2个插入(+)

diff --git a/driverlib/timer.c b/driverlib/timer.c
索引1b7f12a..c4d6028 100644
-- a/driverlib/timer.c
++ b/driverlib/timer.c
@@-1454、10 +1454、12 @@ TimerIntUnregister (uint32_t ui32Base、uint32_t ui32Timer)
 //! -\b 定时器_TINA_DMA -定时器 A UDMA 完成
 //! -\b 定时器_CAPB_EVENT -捕捉 B 事件中断
 //! -\b TIMER_CAPB_MATCH -捕捉 B 匹配中断
+/-! -\b TIMER_TIMB_MATCH -定时器 B 匹配中断
 //! -\b TIMER_TIMB_TIMEOUT - Timer B 超时中断
 //! -\b 定时器_RTC_MATCH - RTC 中断屏蔽
 //! -\b TIMER_CAP_EVENT -捕捉一个事件中断
 //! -\b TIMER_CAP_MATCH -捕捉一个匹配中断
+/-! -\b TIMER_TINA_match -定时器 A 匹配中断
 //! -\b TIMER_TINA_TIMEOUT -定时器 A 超时中断
 //!
 //! \无返回。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Stefan、

    感谢您的报告、我已将此记录为错误、因此代码和文档可进行更新以正确反映 TIMER_TINA_MATCH 和 TIMER_TIMB_MATCH 均可用于该 API。