This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL2-570LC43:LaunchXL2 lwIP 编译错误

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL2-570LC43, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691277/ccs-launchxl2-570lc43-launchxl2-lwip-compilation-error

器件型号:LAUNCHXL2-570LC43
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 Launchxl2-570LC43演示板。 我想在主机 PC 和此板之间建立 UDP 通信。

我使用的是 CCS 8.0和 HALCOGEN 04.06.00。 我遵循了 lwIp 演示 http://processors.wiki.ti.com/index.php/LAUNCHXL2_570LC43:_lwIP_Demo。 但我遇到编译错误

如所示  

>>编译失败
HALCoGen-TMS570LC43x/source/subdir_rules.mk:79:目标'HALCoGen-TMS570LC43x/source/HL_pinmux.obj'的配方失败
"C:/ti/Hercules/HALCoGen 具有 lwIP 演示/v00.03.00/TMS570LC43/HALCoGen-TMS570LC43x/SOURCE /HL_pinmux.c"、第254行:错误#20:标识符"PINMUX_BLE_R4_"未定义
1在编译"C:/ti/Hercules/HALCoGen 具有 lwIP 演示/v00.03.00/TMS570LC43/HALCoGen-TMS570LC43x/SOURCE /HL_pinmux.c"时检测到错误。
Gmake:***[HALCoGen-TMS570LC43x/SOURCE /HL_pinmux.obj]错误1.
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

如果可以随时使用 UDP 通信、我将请求与您分享一个正在运行的演示项目。

谢谢和

此致 SKS   

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个已知的错误。 请使用 PINMUX_BLE_R4_EMIF_NCA 来替换 PINMUX_BLE_R4_

    很抱歉、我们没有 DP 示例项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王先生。

    通过此更正、我可以成功编译代码并执行 Web 服务器。

    谢谢、此致

    SK Singh