Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM46L852 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
您好! :-)
我不熟悉 I2C、想为我的项目实施 RTC。 我的问题与 I2C 总线的输出有关。
DS3231希望我发送一个包含从器件地址的字节、一个包含寄存器地址和数据字节的字节。
当我使用 sciSend 函数(HalCoGen 为我创建的函数)时、它是否会自动发送从地址并将 R/W 位写入其中? 那么、我是否只需要发送寄存器地址和数据?
感谢您的帮助、
大家好