This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:在 eclipse 中使用时出现 Open OCD 错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691296/tm4c123ge6pm-open-ocd-error-when-using-in-eclipse

器件型号:TM4C123GE6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

您好!  

我正在尝试从 Eclipse 运行 OpenOCD、并看到以下错误。  

打开片上调试器0.10.0 (2017-08-21)[ https://github.com/sysprogs/openocd]
GNU GPL v2许可
有关错误报告、请阅读
openocd.org/.../bugs.html
INFO:选定的传输接管了低级目标控制。 结果可能与普通 JTAG/SWD 不同
适配器速度:500kHz
INFO:RCLK (自适应时钟速度)
错误:打开失败
在过程"init"中
在程序"OCD_Bouncer"中

我的 arg 和 config 文件是  

f board/ek-tm4c123gxl.cfg