This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-TMS57004:使用 HALCoGen 进行了修改、以执行 TIDM-TMS57004BMS 中列出的修改

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-TMS57004, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689739/launchxl-tms57004-modified-using-halcogen-to-perform-modifications-listed-in-tidm-tms57004bms

器件型号:LAUNCHXL-TMS57004
主题中讨论的其他器件: HALCOGENBQ76PL455A-Q1

尊敬的先生/女士:

是否可以使用 HALCoGen 修改 LAUNCHXL-TMS57004以执行 TIDM-TMS57004BMS 中列出的修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elda、

    是否可以列出建议的修改?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您不需要。 这个配置包含在现有的 het.c 中:DIR 寄存器的位0被置位。 这意味着 NHET[0]被用作输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    1.  R8和 R9不需要进行焊接或物理移除?
    2.  J4 GPIO 引脚是否必须连接到 FTDI MCU 引脚?
    3.  如果#2为真、是否建议使用特定的导线(例如、母跳线以丢失导线电缆)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您需要移除 R8和 R9
    2. J4-1至 FTDI 引脚39
    J4-2至 FTDI 引脚38
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生/女士:

    如何移除 R8和 R9?
    此外、如何将 J4连接到引脚39和38?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elda、

    从 PCB 上移除电阻器/电容器是一个简单的过程、但您需要在具有焊站的实验中工作。 如果您以前没有使用焊料、最好让实验室技术人员来帮助您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生/女士:

    根据"TMS570有源电池平衡电池管理设计指南(TIDM-TMS570BMS)"的指示、LaunchXL-TMS57004连接到 EM1402 EVM、我遇到了两个问题。

    1.上一个帖子中列出的修改并不指示如何删除 R8和 R9。 尽管建议进行焊接、但必须提供其他需要软件而不是硬件修改的选项。 我请求提供有关可用于进行上述修改的选项的全面具体指导。

    2.按照"TMS570有源电池平衡电池管理设计指南(TIDM-TMS570BMS)"入门一节中的说明打开 BQ76PL455A-Q1 GUI、将显示"无法打开端口"错误消息。 我还按照"BQ76PL455A-Q1 GUI 用户指南"尝试修复错误消息、但没有解决问题的具体方向。 我还在寻求帮助、以使端口能够打开。 我已确认器件管理器中的端口与 BQ76PL455A-Q1 GUI 中选择的端口相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬 的先生/女士:

    在所附的 POST 图像中、TOP 引脚和 VIO 是指什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们为什么需要移除 R8和 R9?

    TMS570LS04x 器件只有1个 SCI 端口。 SCI 端口通过 R8和 R9路由到 FTDI 芯片、然后路由到 USB 端口、并用作 PC 上的 COM 端口。

    在 BMS 设计中、该 SCI 端口用于与 BQ76通信、因此必须移除 R8和 R9、并通过2根导线将 J1-3和 J1-4引脚连接到 EM1402 EVM 板。

    NHET 仿真 SCI 用于 COM 端口、因此需要将 NHET0 (J4-1)和 NHET1 (J4-2)连接到 FTDI 芯片(或靠近 FTDI 芯片的 R8和 R9的焊盘)。

    请咨询实验室技术人员、了解如何使用焊站移除 PCB 上的组件。