Other Parts Discussed in Thread: TM4C1292NCPDT, OPA2342, REF2033
主题中讨论的其他器件: OPA2342、 REF2033
你(们)好
我们使用 TM4C1292NCPDT 控制器内部 ADC 来测量电路板中的电压轨。 对于测量3.3V、我们使用两个100k 电阻器将电压分压为一半。
分压信号连接到运算放大器缓冲器(OPA2342UA/2K5、设计为电压跟随 器)、并馈送到控制器内部 ADC (PD4)。
当我们使用万用表(PD4)测量控制器输入引脚处的电压时、我们看到1.6613V、实际上是3.3226的一半。
但 ADC 测量并转换为3.3800V (差值约为60mV)
更少的时间、ADC 测量电压将变为3.4200V (差值约为100mV)、其中控制器的输入保持不变(1.6613V、即电压轨上的3.3226V)
控制 器的 ADC 基准电压为3.0007V (使用电压基准 IC ISL21010CFH330Z 设计为3V)。
请帮助我们了解我们在这里遗漏的内容。
谢谢你
Krishna