This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:我们能否获取 TM4C 微控制器产品选择器(SPMT285E)的更新?

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688911/tm4c1294kcpdt-can-we-get-an-update-to-the-tm4c-microcontrollers-product-selector-spmt285e

器件型号:TM4C1294KCPDT

我最近需要查找 TM4C 系列中的替代封装和外设配置、并发现 TM4C 产品选择器的格式非常有用。 该文件 SPMT285D 是2014年开始的、但缺少了该系列四年来新增的大量内容。 德州仪器似乎每年都要重新访问该 PDF 并更新一次、至少在有新器件的情况下也不会有太大的麻烦。

我意识到 TI.com 网站具有交互式产品选择器、我也认为这很有用。 但是、打印格式确实让我能够快速查看广泛的范围。 除了缺少某些处理器之外、我实际上发现 PDF 版本在这种情况下更有用。

如果除了 E2E 论坛之外还有其他我应该提出此请求的场所、请向我指出正确的方向、我将继续进行。

Brian

P.S. 我非常希望看到采用64 LQFP 封装的 TM4C129x 器件。 现在、如果我需要这个封装、看起来我必须放弃120MHz 的操作并稳定在一个80MHz TM4C123x 器件上。 我有一些设计需要在狭小空间内进行安装、但212 BGA 并不是真的合适。 我遇到了一个问题、无法确定我可以将所有 GPIO 需求都放入64 LQFP 中、但我尚未完成固件开发、因此我无法确定80 MHz 的速度是否足够快。 实际上、既然我写了这个、我会对64 LQFP 中可以运行120MHz 的 TM4C123x 器件感到满意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您的反馈、因为我一直在 TI.com 上单独使用参数选择工具、所以我至少不知道您突出显示的文档已过期。 我将添加此操作作为文档改进的行动。 这是提出此类意见的好地方。 我认为、对于某些文档(如果不是所有文档)、也有一个文档反馈选项、因此这是另一个选项、但 E2E 是一种很好的方法、因为它可以保证查尔斯/鲍勃/我立即看到它!

    关于封装请求、我们也欢迎您就此提供反馈、尽管考虑到 TM4C129x 提供的功能数量、我不确定将其压缩到64引脚封装是否可行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ralph Jacobi"]关于封装请求、始终欢迎您提供有关该请求的反馈、尽管鉴于 TM4C129x 提供的功能数量、我不确定将其压缩到64引脚封装是否可行。

    在我意识到速度限制之前、我遇到了查看当前硬件设计中使用的所有 GPIO 引脚和外设的麻烦、并设法满足所有需求。 没有可供使用的引脚、但它可以正常工作。 我正在使用4个 UART (5个引脚)、1个 USB (4个引脚)、2个 QEI (4个引脚)、1个 SSI (4个引脚)、2个 GPI、19个 GPO 和 JTAG (4个引脚)。 显然、我无法使用以太网。

    鉴于所有情况、让我更有必要要求 TM4C123x 将速度提升到120 MHz 或更高、只需维护 TM4C123x 变体已有的现有外设即可。

    P.S. 请告诉我新的产品选择器文档何时可用!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    我们的文档更新活动计划于今年晚些时候开始、我不确定我们将优先提供产品选择器文档的优先级。 如果回顾后我们发现这些更改很小、我们可能会快速将其推出、以便将其签核、否则、它可能会在我们通过 E2E 反馈确定的其他重要更新之后排队。 当然、如果对产品选择器文档有更多的评论、我们将根据这一点重新评估。