This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:编程器/调试器

Guru**** 2580525 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691159/tm4c1294kcpdt-programmer-debugger

器件型号:TM4C1294KCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

1.      为了在功能板上将 LM3S9D92替换为 TM4C1294K,TM4C123xH6PMI 将不包括在新板上,如 EK-TM4C1294XL 所示。 新电路板将仅包含 TM4C1294K。

2.      我正在寻找外部编程器/调试器来编程/调试新电路板、直接连接到 TM4C1294K JTAG 或 PC0到 PC3。 是否需要在新电路板上安装任何支持驱动程序?

3.      可以有人建议使用引脚数最少并支持我的新电路板的编程器/调试器吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wing、

    我假设您正在尝试使用 TM4C129x 器件进行新的 PCB 布局?

    对于外部调试器、有许多选项。 XDS200与较新的 XDS100一样是一款出色的产品。 您可能还需要研究一些非 TI 选项。

    本文档介绍了各种调试器、并讨论了所有连接器类型和它们的硬件布局要求、我想您可以在以下位置找到所有答案: http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf