This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:应用了补丁、但 Windows 10说它可以#39;t 找到任何驱动程序。

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691131/ek-tm4c123gxl-applied-patch-but-windows-10-says-it-can-t-find-any-drivers

器件型号:EK-TM4C123GXL

您好!

我正在参加 EDX 中的嵌入式系统课程、根据软件安装说明、我的 LaunchPad 连接到笔记本电脑的 USB 端口 COM4、该笔记本电脑具有 Windows10作为操作系统。 我可以安装设备驱动程序:

1) 1) Stellaris ICDI DFU 器件和2)  Stellaris ICDI JTAG/SWD 接口

但我无法找到用于 Stellaris 虚拟串行端口的 InCircuit 调试器。  

我还尝试从网站下载最新的安装程序并验证了证书、但不知道如何进一步安装虚拟端口驱动程序。

请在这方面帮助我。 我已附上 Device Manager (设备管理器)的屏幕截图、如下所示: