This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:安全/防火墙阻止下载.exe 文件-请使用.zip 扩展名或转换为.tar.gz

Guru**** 2578675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690287/ccs-tm4c129encpdt-security-firewall-blocks-download-of-exe-files---please-use-zip-extension-or-convert-to-tar-gz

器件型号:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

出于安全原因,公司防火墙不允许以.exe 扩展名结尾的文件的 Web 下载或电子邮件附件。 我注意到、德州仪器喜欢创建自解压 Windows 可执行文件、而不是直接的.zip 或.tgz/.tbz 存档。 考虑到整个现代世界都注重维护计算机安全、我建议德州仪器立即更改此策略。 我不能说.zip 是否是 Windows 的最佳选择、但是.exe 是要求客户允许的一个非常危险的选项。

作为一名基于 macOS 的固件开发人员、如果也了解 Linux 客户的需求、我建议在任何情况下都首选采用 gzip 或 bzip2压缩的.tar 文件作为.zip 文件。 这也是为了避免.exe 扩展名。

请注意、某些公司防火墙实际上足够智能、可以查看.tar 文件内部是否有.exe 文件、并且仍然阻止附件。 因此、仅仅在另一个包装程序中重新打包相同的旧.exe 文件是不够的。 我建议查看整个软件包以删除不安全的 Windows 工件、为需要这些产品的客户提供单独的、仅限 Windows 的下载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我熟悉将自解压存档文件从.exe 重命名为.zip 的技术、这样压缩的 Zip 数据就可以在 Windows 不兼容的系统上扩展。 但是、这还不足以使现代安全防火墙过时、因为它们可以检测到、尽管扩展名存在、文件确实是 Windows 可执行文件。 在 Windows/DOS 可执行文件"MZ"的开头有一个很容易检测的幻数。 因此、仅重命名自解压.zip 存档不是一个解决方案。

    根据我之前的评论、我看到 TivaWare C 系列软件包在./tools/bin 目录中具有 Windows 可执行文件、对 macOS 和 Linux 用户不有用、出于安全原因、应从软件包中删除并单独提供。 另一个问题目录是./third_party/freertos/TraceCon/、其中有其他可执行文件。 TraceCon 实用程序可能足够简单、可以作为源代码而不是可执行文件进行分发、从而解决安全问题并支持 macOS 和 Linux 等其他平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    感谢您对此主题提供宝贵反馈。 目前我不确定我们是否能够及时解决这些问题、但您确实提出了许多非常有效的观点、说明近年来安全发生了怎样的变化。

    为未来版本更改发布结构将是一项相当大的工作(尤其是从工具文件夹中删除和重新发布项目)、 但是、我相信您提出的要点对于我们来说非常重要、在时间到来时、我们需要认真审查如何处理构建和发布以支持多个操作系统以及最新的安全问题。

    出于好奇、您是否知道 TI 的任何产品组更好地了解这些要点? 如果是、我们的团队可以联系他们学习。 (TI 非常大、因此虽然我可以找到、但我需要的时间要比您恰好有一个好的例子来指明我的时间长!)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 USER="Ralph Jacobi]]出于好奇、您是否知道 TI 的任何产品组在这些方面做得更好? 如果是、我们的团队可以联系他们学习。 (TI 非常大、因此虽然我可以找到、但我需要的时间要比您恰好有一个好的例子来指明我要长!)

    所有半导体集成电路数据表都是 PDF、它是跨平台且可能安全的(尽管 PDF 可以传输或运行程序和宏)。

    所有文档/文献包、例如示例代码、都打包在标准.zip 文件中、而不是自解压 Windows/DOS .exe 中

    至于 CCS 和 Tivaware、似乎其他处理器系列、例如 TMS320和 MSP430、也有相同的.exe 下载。 我们中使用 macOS 的人已经接受了至少十年的时间、但现在是实现现代化的时候了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否检查下载签名?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Peter Borenstein"]是否检查下载签名?

    是的、我始终检查下载签名。 这是承担本地安全责任的任务的一部分。 我已在每个 macOS 系统上安装了 GPG2、允许管理签名和检查软件包。

    但是、由于软件包是可执行文件、因此无法首先检查无法下载的软件包的签名。

    我还会在单击任何链接之前查看所有 URL 文本、尤其是主机名、大多数 macOS 软件(浏览器和 PDF 查看器)通过在悬停时显示 URL 来启用此功能、这样您就不必首先单击即可了解链接的结束位置。

    安全当然不是一项方便的工作。 事实上,安全与便利相反。 这是一个不幸的在线生活事实。