This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.30.00:SPI 不工作

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/691021/ccs-tms570ls3137-autosar_mcal_tms570lsx-05-30-00-spi-not-working

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我们在集成 SPI 时遇到了一些问题。

在我们的配置中、SPI 未启动。

我们发现、未为每个 SPI 通道设置 SPI 引脚控制寄存器0 (SPIPC0)。

当我们手动设置该寄存器中的以下位时、SPI 工作正常:

  • SCSFUN
  • CLKFUN
  • SIMOFUN0
  • SOMIFUN0

我们无法在配置工具中配置值。

请查看此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josef 您好、

    我已将您的问题转发给我们的 MCAL 开发人员、他很快就会回来。 谢谢